Automatisierung in der Automobilbranche | Murrelektronik
Murrelektronik offers products and solutions for the automotive industry

Automotive

Murrelektronik ist Ihr Partner in der Automobilbranche

Vom Presswerk über den Karosseriebau, die Lackier­straße und die Aggregatefertigung bis zur End­montage – im Automobilbereich müssen alle Pro­zesse bis ins Detail aufeinander abgestimmt sein. Zuverlässig­keit ist ebenso gefragt wie eine hohe Verfügbarkeit, denn es gilt teure Ausfallzeiten zu vermeiden.

Eine wichtige Querschnittsfunktion ist die Förder­technik. Elektrische Hängebahnen oder fahrerlose Transportsysteme bewegen Fahr­zeug­teile zwischen einzelnen An­lagen. Zu­gleich dient die Fördertechnik als Teile­puffer. Diese Prozesse müssen störungsfrei ab­laufen. Darum haben Diagnose­möglichkeiten in solchen Systemen einen hohen Stellenwert.

Vielseitig: Prozesse im Automobilbau

Ladestation für Elektro-Fahrzeuge

New Energy Vehicles

Technologien von morgen heute mitgestalten

Die Produktion von Fahrzeugen, die mit Elektrobatterie oder Brennstoffzellen betrieben werden, stellt nicht nur die Automobilhersteller sondern auch die Hersteller der zugehörigen Lade-Infrastruktur vor große Herausforderungen. Egal ob im Rohbau, der Batteriemontage oder beispielsweise bei der Entwicklung von Elektrolyseuren zur Wasserstofferzeugung - Automatisierungs- und Industrialisierungslösungen von Murrelektronik machen die Produktionsprozesse wirtschaftlicher.

Paint Shop & Assembly

Der mehrstufige Vorgang des Lackierens

Der mehrstufige Vorgang des Lackierens ist flexibel ausgerichtet, da häufig viele Fahrzeugtypen auf einer Lackierstraße in unterschiedlichen Farben besprüht werden. Eine hohe Zuverlässigkeit der Systeme ist gefragt, um Stillstandzeiten zu vermeiden. Installationslösungen in der Endmontage müssen flexibel gestaltet sein, da sich die Anforderungen regelmäßig verändern. Kompakte Bauformen der eingesetzten Produkte erleichtern das Handling.

Lackieren und Endmontage in der Automobil-Branche
Aggregate- und Getriebefertigung in der Automobil-Branche

Powertrain

Aggregate- und Getriebefertigung

Bei der Aggregate- und Getriebefertigung sind Komponenten gefragt, die beständig gegen Öle und Schmierstoffe sind. Die Installationslösungen müssen kostengünstig und flexibel sein, da jede Anlage eine neue Herausforderung darstellt. Wichtig ist, dass die Komponenten klein sind, denn in den Maschinen steht nur begrenzt Platz zur Verfügung.

Body Shop

Robuste Komponenten in Schutzart IP67

Im rauen industriellen Umfeld des Karosseriebaus sind robuste und beständige Komponenten in Schutzart IP67 gefragt, die unempfindlich gegenüber Schweißfunken und sehr vibrationsfest sind. Umfassende Diagnosemöglichkeiten sollen Stillstandzeiten reduzieren. Beim Werkzeugwechsel am Roboter liegt der 
Fokus auf schnellen Anlaufzeiten, zum Beispiel bei den Fast-Start-Up- oder QuickConnect-Konzepten. Die Feldbuskommunikation in Kupfer- oder Lichtwellenleitertechnik stellt eine störungsfreie Datenübertragung sicher.

Karosseriebau in der Automobil-Branche
Presswerk in der Automobil-Branche

Press Shop

HoherAutomatisierungsgrad in Presswerken

In Presswerken ist der Automatisierungsgrad extrem hoch. Alle Fertigungsschritte laufen vollautomatisch. Die Komponenten müssen vibrations- und erschütterungsfest sein. Höchste Zuverlässigkeit und ständige Verfügbarkeit ist gefragt, denn Ausfälle können schnell teuer werden. Kurze Zeiten für den Wechsel von Werkzeugen und für eine schnelle Inbetriebnahme sind von großer Bedeutung.

Gelistete Produkte

Die Produkte werden bei allen namhaften Fahrzeugherstellern und Lieferanten (Tier-1) in den Freigabelisten geführt.

Weltweite Beratung und Support

Das Global Automotive Team von Murrelektronik unterstützt und berät Unternehmen dieser Branche bei Fragestellungen mit speziellem Branchenwissen auf der ganzen Welt.

Reduzierung von teuren Ausfallzeiten

Mit den Diagnosemöglichkeiten der Produkte, Lösungen und Konzepte von Murrelektronik gehört die zeitaufwändige Fehlersuche der Ver­gangenheit an – das erhöht die Maschinen­verfügbarkeit.

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…