22. Juli 2019
Automatisierungssysteme sind wesentliche Elemente in Theaterproduktionen und Absolute Motion Control verlässt sich auf Murrelektronik
Das Theater ist ein Ort voller Zauber. Fantasievolle Geschichte werden lebendig und ziehen das Publikum in den Bann. Schauspieler, Bühnenbilder und Requisiten versetzten uns in fremde, spannende oder neue Welten. Und unabhängig davon, ob es der Auftritt einer Schülergruppe ist oder eine hochprofessionelle Show am Broadway in New York oder im Londoner West End – es braucht die Talente und die Begeisterung vieler Menschen, um eine Aufführung zum Erfolg werden zu lassen.
Automatisierungssysteme sind wesentliche Elemente in Theaterproduktionen. Regisseure und Kreativschaffende wollen ihren Zuschauern das ultimative Erlebnis bieten. Um ihre Ideen in die Tat umzusetzen, benötigen sie oft die Unterstützung hochqualifizierter Ingenieure. Keiner weiß das besser als Rob Raskovsky mit seinem Team von Absolute Motion Control. Sein Unternehmen hat seinen Sitz in London und ist Spezialist für maßgeschneiderte Automatisierungslösungen für die besten Shows am West End und auf Tourneen. Die besondere Herausforderung: Anders als im Fernsehen oder im Kino müssen Special Effects im Theater auf Anhieb perfekt funktionieren, im richtigen Moment, an jedem Abend – und oft über Jahre hinweg. Hinter der Bühne perfektionieren die Ingenieure und Automatisierungsexperten die Technik, damit das Spektakel zuverlässig gelingt.
Absolute Motion Control verfolgt zwei Geschäftsmodelle. Das Unternehmen entwickelt zum einen Standardanlagen, die von der Unterhaltungsindustrie gemietet werden. Über die Schaltschränke werden die Bewegungen von Servomotoren mit einer oder vier Achsen gesteuert. Es ist wichtig, dass diese Standardanlagen robust und langlebig sind. Damit sie zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen, müssen sie für eine große Bandbreite von Theatereffekten eingesetzt werden können und flexibel zu handhaben sein. Außerdem produziert Absolute Motion Control Systeme, die speziell auf Kundenbedürfnisse hin ausgerichtet sind. Solche Anlagen müssen oft mit einem kurzen Zeithorizont gebaut werden, strenge technische Anforderungen erfüllen, außerdem dürfen sie das Budget nicht sprengen. Es ist die Stärke von Absolut Motion Control, genau diesen Mix zu treffen.
Rob Raskovsky stieß im Internet auf den Onlineshop und damit auf die Komponenten von Murrelektronik. Er war auf Anhieb angetan, dass er sich über Preise informieren und die umfangreiche Dokumentation herunterladen konnte. Mit der geschickten Suchfunktion und den präzisen Filtern zur Eingrenzung der Suchergebnisse fand er sehr schnell die erforderlichen Komponenten. Auch die ersten Telefonate mit dem Murrelektronik-Team in Großbritannien waren sehr gut. Denn obwohl die Theaterautomatisierung nicht unbedingt typisch für den Einsatz von Murrelektronik-Komponenten ist, nahm Rob Raskovsky gleich wahr, dass die Techniker an der anderen Seite der Leitung von der Anwendung fasziniert waren. Sie machten sich mit Feuereifer daran, die beste Automatisierungslösung für den aktuellen Auftrag zu finden.
Die Lösungen von Absolute Motion Control ermöglichen den Theaterschaffenden die Umsetzung von Special Effects, die das Publikum in den Bann ziehen. Der Schaltschrank mit dem Bewegungsregler für Servomotoren wird dabei in vielfältiger Weise eingesetzt. Die Motoren werden zum Beispiel mit Winden verbunden, um Bühnenelemente auszurichten. Sie schieben zum Beispiel Kulissen auf die Bühne oder bewegen sie auf- und abwärts, vor den Vorhang und wieder zurück. In manchen Fällen werden Requisiten mit den Motoren zum Leben erweckt. Man kann beispielsweise einen Sarg auf die Bühne schieben, den Deckel öffnen, Platten können bewegt und Jalousien automatisch geschlossen und geöffnet werden.
Der richtige Mix für die perfekte Lösung
Automatisierungsanlagen, die regelmäßig vermietet werden, benötigen Komponenten, die langlebig, flexibel, einfach zu integrieren und äußerst effizient sind. Absolute Motion Control entschied sich deshalb, die Emparro-Schaltnetzteile von Murrelektronik einzusetzen. Mit einem Wirkungsgrad von 95 Prozent gehören sie zu den effizientesten Bauteilen dieser Art auf dem Markt. Die geringe Wärmentwicklung bewahrt die benachbarten Komponenten im Schaltschrank vor negativen thermischen Einwirkungen, die sich ungünstig auf deren Lebensdauer auswirken. Die gesamte Anwendung profitiert in Form einer längeren Lebensdauer. Durch die Predictive-Maintenance-Funktion der Emparro-Schaltnetzteile können Absolute Motion Control und seine Kunden Parameter wie Temperatur, Last oder Anzahl der Starts kontinuierlich überwachen. Im Bedarfsfall kann eine Komponente vorausschauend getauscht werden.
Außerdem verlässt sich Absolute Motion Control auf das innovative Stromüberwachungssystem Mico Pro von Murrelektronik. Es benötigt nur wenig Platz im Schaltschrank, und so kann das Unternehmen sowohl die standardisierten wie auch die kundenspezifischen Schaltschränke kompakt halten. Die einzelnen Module von Mico Pro können Rob Raskovsky und seine Mitarbeiter einfach zusammenstecken und miteinander verbinden. Das Modul eignet sich perfekt für die Stromkontrolle der Niederspannungsteile. Weil Mico Pro von der Steuerung aus gelenkt wird, kann Absolute Motion Control seine Schränke so auslegen, dass auch Mitarbeiter mit nicht ganz so umfassenden Kenntnissen in Automatisierungsprozessen auf die Informationen zugreifen können. Mico Pro überwacht jeden einzelnen Kanal und stellt präzise Einzelkanaldiagnosen zur Verfügung. Das ist wichtig, weil immer wieder andere mechanische Elemente an die Kanäle angeschlossen werden. Tritt ein Problem auf, so lässt es sich schnell erkennen und ebenso schnell beheben.
Bei der Verdrahtung der Anlagen verwendet das Team von Absolute Motion Control bevorzugt M12-Leitungen von Murrelektronik. Diese Kabel sind vorverdrahtet und wurden von Murrelektronik zu 100 Prozent getestet, ehe sie das Werk verlassen haben. Das sorgt für eine hohe Sicherheit und vermeidet Ausfälle durch schlechte Leitungsqualität. Für Absolute Motion Control ist es ein großer Vorteil, dass Leitungen aus dem Murrelektronik-Kabelprogramm, selbst wenn sie mal nicht auf Lager liegen, innerhalb von 48 Stunden nach Bestelleingang gefertigt und auf dem Versandweg sind. Sie kommen deshalb zu dem Zeitpunkt an, an dem sie benötigt werden – Absolute Motion Control kann seinen Kunden dadurch kurze Lieferzeiten und eine hohe Auftragszuverlässigkeit bieten.
Rob Raskovsky und seine Kollegen berichten von durchweg positiven Erfahrungen mit Murrelektronik: „Alle Komponenten, die wir einsetzen, sind mehr als Standard und bieten umfangreiche Funktionen – von den Schaltnetzteilen mit geringer Wärmeentwicklung über die effizienten Mico-Pro-Module bis zu den Leitungen und Steckverbindern, denen wir einfach vertrauen können. Die Komponenten helfen uns bei der Herausforderung, unsere Lösungen an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Und sie tragen dazu bei, unsere Systeme zukunftssicher zu machen.“
Absolute Motion Control hat in der Branche einen erstklassigen Ruf, weil das Team intensiv und konstruktiv mit anderen Anbietern zusammenarbeitet. Dadurch stellt es sicher, dass die Kunden eine komplette Lösung erhalten, bei der die Automatisierung, die Beleuchtung und die Tontechnik miteinander harmonisieren. Mit dieser systematischen Herangehensweise haben Rob Raskovsky und seine Kollegen eine interessante Nische gefunden – und die Flexibilität der Murrelektronik-Komponenten hilft ihnen, auch in Zukunft mit attraktiven Lösungen am Markt präsent zu sein.
Fragt man Rob nach dem Lieblingsaspekt seiner Arbeit, dann fällt ihm die Antwort leicht: „Die Vielfalt und die kundenspezifischen Lösungen machen den Reiz aus. Es ist außerordentlich interessant, eine Lösung für ein Problem zu finden, die sowohl unter technischen, finanziellen wie auch zeitlichen Gegebenheiten perfekt passt. Wir suchen leidenschaftlich nach dem richtigen Mix für die perfekte Lösung.“ Ein Lieblingsstück hat Rob nicht, „aber es hat unglaublichen Spaß bereitet, bei Shows wie ‚Waitress‘ und ‚Come from Away‘ mitzuarbeiten.“
Wussten Sie schon? Unsere Easy-Import-Export Funktion erlaubt es Ihnen jetzt noch effizienter mit unserem Onlineshop zu arbeiten. Sie haben die Möglichkeit mithilfe von Kopieren…
Der VDE VERLAG hat in Zusammenarbeit mit ZVEI und dem Standardization Council Industrie 4.0 zum achten Mal den „Industrie 4.0 Innovation Award 2023“ verliehen. Eine Experten Jury…
Murrelektronik bietet mit dem Vario-X Controller einen robusten und zuverlässigen Industrie-PC für anspruchsvolle Anwendungen in Produktion und Fertigung.