7. März 2022
Murrelektronik erhält die ISO 14001 und ISO 50001-Zertifizierung und damit ein Gütesiegel für verantwortungsbewusstes Umwelt- und Energiemanagement.
Verbesserte Energieeffizienz und Umweltleistung, das legen die weltweit anerkannten Standards ISO 14001:2015 und ISO 50001:2018 fest. Nach ihnen ist Murrelektronik jetzt zertifiziert und hat damit gemeinsam mit der ISO 9001:2015 ein weltweit anerkanntes integriertes Managementsystem aufgebaut. Als geprüftes Unternehmen bekennt Murrelektronik sich neben dem Qualitätsbewusstsein zu seiner Verantwortung in den Bereichen Energie, Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz und hat deren kontinuierliche Verbesserung als festen Bestandteil in die Unternehmensziele integriert.
Die Zertifizierung erfolgte während eines Audits im Unternehmen durch akkreditierte Auditoren. Mit dem Erhalt des Siegels hat Murrelektronik gezeigt, wie wichtig Umweltbewusstsein für einen Spezialisten für Automatisierungstechnik ist.
Vernetzung ist das Megathema des Industrial Internet of Things (IIoT). Single Pair Ethernet hat als Technologie das Potenzial, dieses Thema entscheidend voranzutreiben.…
Am Eröffnungstag der Sindex 2023, der Schweizer Leitmesse für industrielle Automatisierung, wurde das Automatisierungssystem Vario-X in Bern mit dem swiss Dinno Award…
Für den Automatisierungsspezialisten Murrelektronik beginnt in Österreich ein weiteres Kapitel: „Office Park 4“ lautet die neue Anschrift in der Vienna AirportCity. Durch den…